This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8452:一些问题

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1262305/drv8452-some-questions

器件型号:DRV8452

大家好、

您能帮助回答以下问题吗?

1.内部 DVDD LDO 的最大输出电流是多少?

2.逻辑管脚电压在阈值之间会发生什么情况? 例如 在 EN 处为0.8V、是 H、L 还是高阻态?

3. tOFF 的最大值和最小值是多少?

此致!
泽明  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Zeming、

    Unknown 说:
    1. 内部 DVDD LDO 的最大输出电流是多少?

    为此、我请联系设计团队。  仅供参考、根据 10.2电源、 不建议将 DVDD 引脚用作外部电路的电压源。   

    Unknown 说:
    2. 如果逻辑引脚电压在阈值之间、将会发生什么情况? 例如 在 EN 处为0.8V、是 H 还是 L 还是高阻态?

    这种行为在阈值之间是不确定的。  对于一些芯片、它在0.8V 时读取为低电平、但是之后您可能会发现一些器件在0.8V 时读取为高电平。  例如、100个样本中可能有70个读取为低电平、100个样本中有30个读取为高电平。  它还可能随时间或温度的变化而具有不同的行为。  基本而言、我们无法保证在给定范围之外的行为。  

    Unknown 说:
    3. tOFF 的最大值和最小值是多少?

    9us 至35us

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    非常感谢。 如果 LDO 输出有任何更新、请告诉我。

    tOFF 的最大值和最小值、我的意思是对于每个设置、最大值和最小值是多少?  例如、当 TOFF=0时、tOFF 是典型值。 9us、最小7us、最大 11us。  

    此致!
    泽明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Zeming、

    遗憾的是、除了给定的典型值、TOFF 的最小/最大值没有任何数据。   

    我仍在等待回复 LDO 信息。

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    您是否具有 tOFF 的任何设计目标或仿真数据? 这些信息也将提供很大帮助。

    此致!
    泽明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Zeming、

    否则、您必须使用示波器对其进行测试。   

    对于 LDO、您能分享您需要最大电流的用途吗?  设计团队讨论了 LDO 的5mA 典型最大输出电流。

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    很好理解、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    抱歉、现在重新打开此主题。 客户不打算将 LDO 用于任何其他负载、只打算将 VCC 用于该负载。

    他需要 TI 将 LDO 规格添加到数据表中、您能支持该申请吗?

    此致!
    泽明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Zeming、

    哦、好的、这很好。

    需要 TI 将 LDO 规格添加到数据表中,您能否支持此申请?

    我们不打算将 LDO 规格放入数据表、因为不建议将其用于其他外部连接。  是否会向客户展示上述陈述以满足客户的要求、是否建议根据需要在该表中键入 VCC 至 DVDD 引脚?  

    此致、

    雅各布