This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8833C:DRV8833C

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8833C, DRV8833

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1273299/drv8833c-drv8833c

器件型号:DRV8833C
主题中讨论的其他器件: DRV8833

您好!

我使用 DRV8833C 驱动步进电机、(旋转频率为8Hz)驱动器处于全步进模式、一切似乎都正常(PWM 稳定并针对每个2输入进行偏移)图1是连接斩波器之前的 PWM。  

当我插入步进电机时、PWM 如图2 (拖拽)所示、这会在我在 DAQ 通道上测量的输出信号中产生噪声(图3)。  

你知道这可能来自哪里吗?  

图1。  

图2

图3.

期待您的反馈。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamza、

    似乎该器件正在进行电流调节、从而能够更快地转换输出电压波形。 您可以通过测量 AISEN 和 BISEN 电压来确认是否为这种情况。 如果电压>200mV、则驱动器处于主动电流调节模式。  

    要禁用电流调节、请将 AISEN 和 BISEN 直接连接到 GND、或选择一个检测电阻、使其在驱动时压降小于200mV。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pablo:  

    感谢您的答复、但很抱歉我迟到了回复、  

    我有机会做了必要的修改和测试的驱动程序,它似乎工作如附件!  

    最后一个问题:电源在插入斩波器时开始切换(我也在评估板中注意到了这一点)是否正常?  

    期待您的反馈。

    此致。

    哈姆扎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamza、

    Pablo 目前不在办公室。 明天他回来的时候,他会回应你。

    此致!

    凯尔蒂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamza、

    最后一个问题:电源在插入斩波器时开始切换(我也在评估板中注意到了这一点)是否正常?  [/报价]

    您能解释一下自己的意思吗? 您是指电源到电路板开关还是驱动器输出?

    此致、

    巴勃罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pablo 您好:

    是的、电路板的电源在驱动步进电机时出现不稳定性、电流在0.132A 和0.137A 之间波动是正常的吗?

    我还有一个问题:

    在图1中、您可以观察驱动器输出(不使用步进电机)、我在这里获得了清晰的 PWM 信号。 在图2中、当 驱动步进电机时、您可以看到明显的斜坡。 该缝隙是否归因于电机内的线圈? 如果是这样,是否有可能减小其幅度?

    由于我正在重新设计步进驱动器、当前设计采用分立式组件 H 桥。 我注意到、 当我连接驱动器时也出现了故障、尽管此故障率明显低于使用 DRV8833时的

    图1:

    图2:  

    驱动步进电机时的实际驱动器输出(使用的是 PCM、而不是 PWM、但我仅关注磁性元件、您可以看到、此输出低于使用  DRV8833时的输出)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamza、

    在图1中,您可以观察驱动器输出(没有步进器),我在其中获得了清晰的 PWM 信号。 在图2中、当 驱动步进电机时、您可以看到明显的斜坡。 该缝隙是否归因于电机内的线圈? 如果是这样,是否可以降低其幅度?

    这两个图是否是在相同的电机和相同的控制配置下获取的(图1和图2的 xIN1和 xIN2都相同)?

    此致、

    巴勃罗·阿梅特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Pablo!  

    是的,这两个数字是针对相同的配置(相同的步进电机和相同的 PWM ).

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamza、

    是的,驱动步进电机时电路板的电源出现不稳定,电流在0.132A 和0.137A 之间波动是否正常?

    电源电流可能会出现一些波动。 请尝试增加电源线上的电容。 则有助于减少其中的一些纹波。

    在图1中,您可以观察驱动器输出(没有步进器),我在其中获得了清晰的 PWM 信号。 在图2中、当 驱动步进电机时、您可以看到明显的斜坡。 该缝隙是否归因于电机内的线圈? 如果是这样,是否可以降低其幅度?

    可以。  电机绕组内的电感会导致输出电压和电流波形出现一定程度的振铃。 要测试您的设计中是否存在这种情况、请尝试在输出端添加串联电感、并观察斩波是否减小。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pablo:

    感谢您的重播。  

    我将尝试将这些更改集成到我的设计中。

    此致。

    哈姆扎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hamza,

    请告诉我建议的更改是否有帮助。

    Br、

    巴勃罗