This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:关于 DRV8714-Q1的 DVDD 电流

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8714-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1275938/drv8714-q1-regarding-the-dvdd-current-of-drv8714-q1

器件型号:DRV8714-Q1

您好的团队

请告诉我一些有关 DVDD 电流消耗的信息。

关于唤醒 DRV8714-Q1时流入 DVDD 引脚的电流消耗、
我想它源自数据表中的10mA、但通过唤醒 DRV8714-Q1、DVDD 线路的电流消耗约为40mA。
是否有任何其他功能导致 DVDD 电流消耗增加?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rui-San:

    IDVDD 电流消耗可能是 PVCC 电源、AREF 功率和 VDVDD 的函数、并会随着结温的升高而增加。  

    数据表中指定的10mA 仅涉及 DVDD 电流消耗、不包括其他将拉电流的电源。  

    有关更多详细信息、请参阅第9.2.2.3节"功率损耗"。

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David 您好!

    感谢您的回答。
    不过,我的问题仍未得到解决。

    根据数据表、我认为 PVCC 是指功率、而不是电流、因此我认为 PVCC 在电流计算中不相关。
    因此、要计算流入 DVDDpin 的电流、请使用以下公式。

    IDVDD+IAREF

    在数据表中、每个电流在-40℃ < TJ < 150℃ 处定义如下。

    IDVDD_MAX= 13mA
    IAREF_MAX= 3mA

    因此、我知道总输出仅关于16mA。
    然而、在我的环境中、大约45mA 的电流会流入 DVDD 引脚。
    是否存在因寄存器设置/所用终端处理等而使剩余功率增加约30mA 的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rui、您好、

    如果可能、请回答以下问题、以便更好地了解此问题:

    您是使用 DRV8714-Q1EVM 还是仅使用 DRV8714-Q1?

    2.进入 DVDD 的睡眠模式电流是否也会拉取过大的电流?

    3.如果不使用 EVM、您能否发送原理图图片?

    此致!

    大卫