您好的团队
请告诉我一些有关 DVDD 电流消耗的信息。
关于唤醒 DRV8714-Q1时流入 DVDD 引脚的电流消耗、
我想它源自数据表中的10mA、但通过唤醒 DRV8714-Q1、DVDD 线路的电流消耗约为40mA。
是否有任何其他功能导致 DVDD 电流消耗增加?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好的团队
请告诉我一些有关 DVDD 电流消耗的信息。
关于唤醒 DRV8714-Q1时流入 DVDD 引脚的电流消耗、
我想它源自数据表中的10mA、但通过唤醒 DRV8714-Q1、DVDD 线路的电流消耗约为40mA。
是否有任何其他功能导致 DVDD 电流消耗增加?

David 您好!
感谢您的回答。
不过,我的问题仍未得到解决。
根据数据表、我认为 PVCC 是指功率、而不是电流、因此我认为 PVCC 在电流计算中不相关。
因此、要计算流入 DVDDpin 的电流、请使用以下公式。
IDVDD+IAREF
在数据表中、每个电流在-40℃ < TJ < 150℃ 处定义如下。
IDVDD_MAX= 13mA
IAREF_MAX= 3mA
因此、我知道总输出仅关于16mA。
然而、在我的环境中、大约45mA 的电流会流入 DVDD 引脚。
是否存在因寄存器设置/所用终端处理等而使剩余功率增加约30mA 的原因?