This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 帮助我查找特定的电机驱动器部件

Guru**** 2468560 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316Z, MCT8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1275851/help-me-find-a-specific-motor-drive-part

主题中讨论的其他器件:MCT8316A、MCT8316Z

我已经得到一个非常具体的电机驱动器组件要求列表、我想知道 TI 是否有任何器件可以满足这些要求:

  • BLDC 电机驱动
  • 闭环速度控制
  • 可在极 低速下驱动电机(10-14Hz 电机旋转)
  • 启动时无需校准
  • 极低速度下的高扭矩(10-14Hz)

我们尝试了 MCT8316A、但在非常低的启动速度下无法保持同步、并且在降低回目标速度之前存在突发速度。 遗憾的是、我们的系统将不能承受该过冲。 我已经调整了所需数量的设置。 如果该器件可以满足我的需求、请告诉我如何操作。

我们无法再更改我们的电机。 我们还有其他要求、比如重量和噪声、这些要求把我们归类到几个电机中。 我们已经获得了16极电机、但由于噪声原因、我们无法增加齿轮箱以降低速度要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alcor:

    您是否曾尝试调整 SPD_POWER_KP 和 SPD_POWER_KI 值、这些值可能需要进行大量调整才能实现所需结果。 是否厌倦了降低 OL_ACC_A1和 OL_ACC_A2?

    如果您有霍尔传感器、您可以看看 MCT8316Z。 虽然 MCT8316Z 缺少内部闭环速度控制、但这需要在外部控制器中实现。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试调整 Kp 和 Ki 值、大多数情况下这些值只是导致电机低速停止并引发同步误差。 降低加速度没有帮助,它只是减慢了过冲的速度-但它仍然是超额。 您是否对 KP 和 KI 有任何建议、或者至少有一种试错测试方法?

    虽然我们只是以极高的磁阻来看待 MCT8316Z、因为人们希望找到速度环路组件。 TI 是否具有任何包含速度环路的含传感器组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alcore:

    我建议 使用 0x64作为 KP 和 KI 的起点、并在此处调整 KP 和 KI 的值。 遗憾的是、我可以建议用于测试这些值的良好方法。

    TI 是否有具有速度环路的有传感器组件?

    我们确实拥有 DRV8308 、它是外部 FET、 120°或180°正弦电流控制、有传感器、并具有数字闭环速度控制功能。 这只是一个警告词、众所周知、该器件调优起来有点棘手。

    如果您选择仍使用 MCT8316Z、则可以使用 MCT8316Z 的 FGOUT 和外部控制器来实现速度环路。

    此致、

    约书亚