This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8220:使用2个 GPIO 和驱动器 IC 来控制双稳态旋转螺线管 BRS1020

Guru**** 2468560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1276397/drv8220-using-2-gpios-with-driver-ic-to-control-bistable-rotary-solenoid-brs1020

器件型号:DRV8220

大家好!

我正在设计一个板来控制 双稳态旋转螺线管 BRS1020

I 配置 nSLEEP =高电平、 MODE = HIGH、PH/EN 控制模式。 我的问题是:

-我可以使用2个 GPIO :一个用于 EN 引脚-禁用/可控制,一个用于 PH -控制电机的方向?

-如果我使用 DRV8220DRL、是否可以为 IN1和 IN2使用2个 GPIO (而不是 PWM)?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,道,

    -我能否使用2个 GPIO:一个用于 EN 引脚-禁用/可控制,一个用于 PH -控制电机方向?

    可以。 DRV8220支持采用 PH/EN 配置的双稳态螺线管和继电器。  

    如果我使用 DRV8220DRL,我可以为 IN1和 IN2使用2个 GPIO (而不是 PWM)吗?

    是的、这是可以实现的、但如果您需要非常快速的开关、则会需要 PWM 信号、除非 MCU 能够以足够快的速度为您的应用打开 GPIO /FF。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特