请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8220 大家好!
我正在设计一个板来控制 双稳态旋转螺线管 BRS1020
I 配置 nSLEEP =高电平、 MODE = HIGH、PH/EN 控制模式。 我的问题是:
-我可以使用2个 GPIO :一个用于 EN 引脚-禁用/可控制,一个用于 PH -控制电机的方向?
-如果我使用 DRV8220DRL、是否可以为 IN1和 IN2使用2个 GPIO (而不是 PWM)?
谢谢、此致、