This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:关于因数、时钟和看门狗窗口

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1271408/drv8714-q1-about-factors-clock-and-watchdog-window

器件型号:DRV8714-Q1

大家好、

我 接到了一些 客户的问题。

1.此最小/最大范围是否包含商品差异?

2.无论更改寄存器,这个内部时钟是否仅参考 SPI 时钟?

3。要清除 WD、我们是否需要  将"WDT_RST"反相为先前写入的值、例如1、0、1、0?

4. KP_PDR 因子意味着什么,它的功能是什么?

5.  STC_ERR 因子是什么意思?它的功能是什么?

6.  KP_STC 因子是什么意思,它的功能是什么?

7.  DCC 因子是什么意思,它的功能是什么?

此致、

庄司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shoji-San、

    1.是的、最小值、最大值和典型值来自测试多个器件并形成一个分布。 根据该分布、计算了最小值、最大值和典型值。

    2.您能解释一下这个问题的含义吗?

    3.是  

    4.  

    5.

    6.

    7.

     

    请告诉我它们是否需要进一步澄清。

    此致!  

    凯尔蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    2. 原始客户问题如下:

    • 什么是基于时钟的控制?
    • 在每次控制期间、无论寄存器设置如何、频率是否可以变化? 如果是、何时?

    在去年的 BU 回答中、他们会提到"仅可用于 SPI 时钟。  无论更改寄存器、频率都相同。" 是这样吗?

    您能否确认这些描述是否正确?

    4.针对  KP_PDR

    5.对于 STC_ERR

    6.用于 KP_STC

    7.用于 DCC

    此致、

    庄司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoji-San:  

    2.您是否有具体的寄存器要使用或者这是一个关于内部时钟对 SPI 和 SCK 设置的依赖性的一般问题。

    描述没问题、但您必须记住增益等参数只是初始猜测、驱动程序计算出给定应用的最佳增益值。

    此致、

    凯尔蒂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    2.这是一个一般问题。 他们没有指定任何寄存器。

    我懂了。 感谢您的确认。 我会记住这一点。

    此致、

    庄司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoji:  

    给我24小时来检查问题2、然后给您回复。

    此致!

     凯尔蒂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoji:

    SCLK 不依赖于内部时钟。 是否与驱动器通信取决于 MCU。 数据表中的 DRV IC 对 SPI 总线设置了某些限制。 如果您有任何进一步的问题、请告诉我。 您能告诉我该问题的应用情况吗?

    此致、

    基尔蒂·库马南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kumanan:

    很抱歉我的延迟。 感谢您的回答。 该应用是车身门模块。

    此致、

    庄司