大家好、
我 接到了一些 客户的问题。
1.此最小/最大范围是否包含商品差异?

2.无论更改寄存器,这个内部时钟是否仅参考 SPI 时钟?
3。要清除 WD、我们是否需要 将"WDT_RST"反相为先前写入的值、例如1、0、1、0?
4. KP_PDR 因子意味着什么,它的功能是什么?
5. STC_ERR 因子是什么意思?它的功能是什么?
6. KP_STC 因子是什么意思,它的功能是什么?
7. DCC 因子是什么意思,它的功能是什么?
此致、
庄司
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我 接到了一些 客户的问题。
1.此最小/最大范围是否包含商品差异?

2.无论更改寄存器,这个内部时钟是否仅参考 SPI 时钟?
3。要清除 WD、我们是否需要 将"WDT_RST"反相为先前写入的值、例如1、0、1、0?
4. KP_PDR 因子意味着什么,它的功能是什么?
5. STC_ERR 因子是什么意思?它的功能是什么?
6. KP_STC 因子是什么意思,它的功能是什么?
7. DCC 因子是什么意思,它的功能是什么?
此致、
庄司
尊敬的 Keerthi:
2. 原始客户问题如下:
在去年的 BU 回答中、他们会提到"仅可用于 SPI 时钟。 无论更改寄存器、频率都相同。" 是这样吗?
您能否确认这些描述是否正确?
4.针对 KP_PDR

5.对于 STC_ERR

6.用于 KP_STC

7.用于 DCC

此致、
庄司