我想弄清楚是不是可以通过一条 I2C 线路控制多个 MCF8315A 控制器。 问题归结于如何初始为每个地址分配单个唯一的"目标"地址。 有办法做到这一点吗?
还有一个问题也与 MCF8315A 相关:假设完全控制(速度/方向/制动...) 可以通过 I2C 线路进行通信、应该如何使用 DRVOFF、速度/唤醒、DIR、BRAKE、EXT_CLK 等通用硬件输入 和 EXT_WD? 它们是悬空、接地还是偏置到接地或高逻辑? 我希望确保能够对器件进行最大程度的控制、但 MCU 侧的可用 I/O 受到限制、因此我会尝试 将其使用降低到最低功能。
谢谢