我们正在考虑使用由该器件@66V 驱动的 BLDC 电机来驱动惯性负载。
即使在1x PWM 模式下也可以实现再生制动吗? 数据表中显示、 INLC 输入通过在其被拉至低电平时关断所有高侧 MOSFET 并开启所有低侧 MOSFET 来对电机进行制动。
-可以使用双向电流检测放大器控制制动电流吗? DRV 是否会自动对电流启用与正向模式类似的逐周期限制? 在这种情况下-在周期关断期间、电机电流会通过体二极管反馈回总线、从而产生再生制动?
- 如果未实现上述功能,是否可以为 INLC 机具再生制动提供外部 PWM ?