This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353F:再生制动实现

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1262748/drv8353f-regenerative-braking-implementation

器件型号:DRV8353F

我们正在考虑使用由该器件@66V 驱动的 BLDC 电机来驱动惯性负载。

即使在1x PWM 模式下也可以实现再生制动吗? 数据表中显示、 INLC 输入通过在其被拉至低电平时关断所有高侧 MOSFET 并开启所有低侧 MOSFET 来对电机进行制动。

-可以使用双向电流检测放大器控制制动电流吗? DRV 是否会自动对电流启用与正向模式类似的逐周期限制? 在这种情况下-在周期关断期间、电机电流会通过体二极管反馈回总线、从而产生再生制动?

- 如果未实现上述功能,是否可以为 INLC 机具再生制动提供外部 PWM ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:

    感谢您的提问。  

    我将进一步研究这一问题、并在接下来的一周内就您的问题提供最新情况/答案。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:  

    很抱歉耽误了时间!  我仍在寻找回答您询问的最佳方式、并会在与我的团队进一步交谈后随时向您通报最新情况。

    感谢您的耐心。   

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,约书亚,你能看这件事吗? 带电流调节功能的稳压制动对于我们的应用来说是强制性的、因此我们希望使用集成式 FET 驱动器来避免使用单独的 uC 和栅极驱动器。 请建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:   

    我理解并感谢您的登记入住。 我打算在本周就这一问题为你们提供一个答案,并在明天之前提供最新情况。

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:   

    可在1xPWM 模式下实现再生制动、但如果将霍尔状态直接带回引脚在驱动器中进行检测、则需要将所有低侧 MOSFET 设置为 HI-Z ST、这种情况无法实现。  

    权变措施是将霍尔数据路由到 MCU、并让 MCU 在电机霍尔状态下控制三个 INLx 输入引脚、并根据需要将 MOSFET 设置为高阻态以制动、  因此、允许电流在体二极管中循环回电源、以实现预期的再生制动。  

    对于双向电流检测、 它应能够正常运行。  

    请告诉我、我是否可以帮助您进一步澄清问题。  

    此致、  

    -约书亚