This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:可靠性

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A, MCT8329EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1276606/mct8329a-reliability

器件型号:MCT8329A
主题中讨论的其他器件: MCT8329EVM

我正在尝试评估某个应用程序的 mct8329a

我在文档上找到这个。

"MCT8329A 集成多种保护特性、旨在出现故障事件时保护该器件、电机和系统。 说明文件"

我有一个 MCT8329EVM 开发套件、它似乎  在测试期间将 MCT8329芯片的输入和输出与用户直接访问进一步隔离。

我按照如下所示的文档连接了 EVM、但当我尝试使用可变电阻器来运行电机时、EVM 套件上的实际 MCT8329会冒烟。

这可能是正常早期故障率问题、可靠性问题还是用户操作问题