请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCT8329A 主题中讨论的其他器件: MCT8329EVM
我正在尝试评估某个应用程序的 mct8329a
我在文档上找到这个。
"MCT8329A 集成多种保护特性、旨在出现故障事件时保护该器件、电机和系统。 说明文件"
我有一个 MCT8329EVM 开发套件、它似乎 在测试期间将 MCT8329芯片的输入和输出与用户直接访问进一步隔离。
我按照如下所示的文档连接了 EVM、但当我尝试使用可变电阻器来运行电机时、EVM 套件上的实际 MCT8329会冒烟。
这可能是正常早期故障率问题、可靠性问题还是用户操作问题