请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8305 大家好!
对于我最初提出的有关 DRV8305栅极时序的问题、我有两个后续问题。
曾是: 参数 t_PD_IF-O 和 t_PD_ir-O 是否 是 INH_x 上升/下降和低侧栅极 GLS_x 上升/下降之间的时间?
我的后续问题是
参数 t_pd_if-O 和 t_pd_ir-O 是典型值。 200ns、而最短死区时间 t_d_min 为典型值。 在280ns 时、这不包括配置的死区时间 t_DTP?

我之所以提出这个问题、是因为数据表中的图11显示 INH_x 上升和 GHx 上升之间至少有一个死区时间(请参阅下面的屏幕截图)。

提前感谢