请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8718-Q1 大家好、
您能否帮助分享如何同时将 HB1_CTRL 和 HB2_CTRL 设置为 Hi-Z? 客户可以将 HB1_CTRL 和 HB2_CTRL 分别设置为00、但只有 HB2_CTRL 可以成功设置为 Hi-Z、而 HB1_CTRL 显示上半桥上拉状态:

您能帮助 检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
切里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您能否帮助分享如何同时将 HB1_CTRL 和 HB2_CTRL 设置为 Hi-Z? 客户可以将 HB1_CTRL 和 HB2_CTRL 分别设置为00、但只有 HB2_CTRL 可以成功设置为 Hi-Z、而 HB1_CTRL 显示上半桥上拉状态:

您能帮助 检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
切里
您好、Cherry:
[quote userid="496057" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1278550/drv8718-q1-how-to-set-hb1_ctrl-and-hb2_ctrl-to-hi-z-at-the-same-time 能否帮助分享如何同时将 HB1_CTRL 和 HB2_CTRL 设置为 Hi-Z?每个 H 桥都可以通过 HIZ 寄存器设置设置为 Hi-Z。


通过将寄存器设置更改为1b、半桥1-4都应为 Hi-Z。
此致!
大卫