This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8899-Q1EVM:GUI 安装问题

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8899-Q1EVM, MSP430F2617, MSP-FET
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1273069/drv8899-q1evm-gui-installation-problem

器件型号:DRV8899-Q1EVM
主题中讨论的其他器件: MSP430F2617MSP-FET

您好、团队成员:

请帮助我们解决软件安装问题。

在尝试安装 Gui_Composer-6.2.0.1-Setup 安装程序时、我们收到下面屏幕截图中显示的一个错误:

没有软件、我们将无法评估器件。

造成这种错误的原因是什么、如何避免这种错误?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Slava 您好!

    我假设您尝试在 Windows 计算机中安装 GUI。 是这样吗?  我不确定您为什么要尝试安装  Gui_Composer-6.2.0.1。 原因是什么? 我们有可 与  DRV8899-Q1EVM 配合使用的 GUI 应用程序。 EVM 可与基于云的 GUI 配合使用、也可与已安装的桌面应用配合使用。 云链接显示了 EVM 网页 https://www.ti.com/tool/DRV8899-Q1EVM 的以下屏幕截图。  首次尝试时、云 GUI 将需要安装浏览器扩展和 TI Cloud Agent 应用程序-仅需安装一次。 建议使用 Chrome 浏览器。 您可能必须使用 myTI 凭据登录 dev.ti.com/gallery。

    DRV88x9-Q1/ver/1.0.0/ GUI 安装程序包含在 SLVC796 zip 文件中 、或可以从 dev.ti.com/.../1.0.0 下载、点击此链接之前、请确保 使用 myTI 凭据登录 dev.ti.com/gallery。 在执行设置之前、必须首先解压缩下载的安装程序。  。  

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel:

    我们试图从您在上面提供的产品网页上安装该软件。

    有一点是、GUI Composer 在安装过程中会出现错误。

    基于云的评估模型即使在安装了云模型要求的所有所需软件后、也无法连接到电路板。

    因此、请帮助我们确定需要检查的问题根源、以及我们如何解决该问题。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Slava 您好!

    "GUI Composer 是安装程序的一部分、安装过程中会出现错误。" 是的、这是 对 GUI 操作很重要的 GC 运行时。 已知一些防火墙设置会阻止此安装。 该 GUI 的正确版本的运行时安装程序可从 https://software-dl.ti.com/ccs/non-esd/gui_composer/runtime/gcruntime-7.2.0-windows-installer.exe 下载。 下载此安装程序、并在 GUI 应用程序安装期间提示时指向该安装程序、而不是从网络安装运行时。  

    如果您尚未安装、请从 https://ftdichip.com/drivers/d2xx-drivers/在 EVM 上针对 FTDI USB 器件安装最新的 USB 驱动程序。  安装驱动程序并将 EVM 连接到计算机后、您应该会在 EVM 上看到一个闪烁的 LED。 在 GUI 窗口中、您可以确保使用"Options > Serial Port"菜单选择了正确的 COM 端口。 您将拥有一个与 FTDI 关联的 COMx 端口。 此 GUI 的波特率为9600。

    我希望这能解决您的问题。

    此致、Murugavel   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:

    感谢发送运行时安装程序,您发送的一个成功安装,但硬件似乎只连接了一秒钟左右,然后与错误断开连接 "连接到器件 MSP430F2617失败。"

    硬件中有一个闪烁的 LED、我已确保选择了正确的 COM 端口和波特率。

    请务必解决这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Slava:

    感谢您的更新。 看起来运行时正常、但由于串行通信不匹配、GUI 和 EVM 之间的握手失败。 您能否确认 GUI"Help > About"与以下屏幕图像匹配?

    串行与下图类似、COMx (FTDI)以及您使用的 EVM 具有标签"DRV8899-Q1EVM"。 您自己有第二个 EVM 还是只有一个 EVM? 完成这些安装后、您是否重新启动了计算机。 虽然大多数时间可能不需要此步骤、但在某些情况下可能会有所帮助。

    您是否碰巧有 MSP-FET JTAG 调试器?

    我有一个 DRV8899-Q1EVM、已经验证它可以与此特定 GUI 连接并按预期工作。  

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel:

    以下是更新:

    • 我的 GUI Composer Runtime 版本是 v7.2.0.0、只不过您标记的所有其他版本都是相同的。
    • 串行端口配置与您前面所说的相同、器件名称为 DRV8899-Q1EVM。
    • 我只有1个 EVM、并且我在安装后确实重启了笔记本电脑。
    • 我也没有与我一起使用的 MSP-FET JTAG 调试器

    由于这个主题很紧迫而且非常重要、我想让您与客户一起拥有 WebEx。

    请告诉我您的 空房时间、以便拨打客户电话。 您可以在内部找到我的联系数据。

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Slava 您好!

    您能否使用此安装程序安装 Runtime?  https://software-dl.ti.com/ccs/non-esd/gui_composer/runtime/gcruntime-7.4.2-windows-installer.exe

    此致、Murugavel