主题中讨论的其他器件: MSP430F2617、 MSP-FET
您好、团队成员:
请帮助我们解决软件安装问题。
在尝试安装 Gui_Composer-6.2.0.1-Setup 安装程序时、我们收到下面屏幕截图中显示的一个错误:
没有软件、我们将无法评估器件。
造成这种错误的原因是什么、如何避免这种错误?
感谢您的支持。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、团队成员:
请帮助我们解决软件安装问题。
在尝试安装 Gui_Composer-6.2.0.1-Setup 安装程序时、我们收到下面屏幕截图中显示的一个错误:
没有软件、我们将无法评估器件。
造成这种错误的原因是什么、如何避免这种错误?
感谢您的支持。
Slava 您好!
我假设您尝试在 Windows 计算机中安装 GUI。 是这样吗? 我不确定您为什么要尝试安装 Gui_Composer-6.2.0.1。 原因是什么? 我们有可 与 DRV8899-Q1EVM 配合使用的 GUI 应用程序。 EVM 可与基于云的 GUI 配合使用、也可与已安装的桌面应用配合使用。 云链接显示了 EVM 网页 https://www.ti.com/tool/DRV8899-Q1EVM 的以下屏幕截图。 首次尝试时、云 GUI 将需要安装浏览器扩展和 TI Cloud Agent 应用程序-仅需安装一次。 建议使用 Chrome 浏览器。 您可能必须使用 myTI 凭据登录 dev.ti.com/gallery。
DRV88x9-Q1/ver/1.0.0/ GUI 安装程序包含在 SLVC796 zip 文件中 、或可以从 dev.ti.com/.../1.0.0 下载、点击此链接之前、请确保 使用 myTI 凭据登录 dev.ti.com/gallery。 在执行设置之前、必须首先解压缩下载的安装程序。 。
此致、Murugavel
Slava 您好!
"GUI Composer 是安装程序的一部分、安装过程中会出现错误。" 是的、这是 对 GUI 操作很重要的 GC 运行时。 已知一些防火墙设置会阻止此安装。 该 GUI 的正确版本的运行时安装程序可从 https://software-dl.ti.com/ccs/non-esd/gui_composer/runtime/gcruntime-7.2.0-windows-installer.exe 下载。 下载此安装程序、并在 GUI 应用程序安装期间提示时指向该安装程序、而不是从网络安装运行时。
如果您尚未安装、请从 https://ftdichip.com/drivers/d2xx-drivers/在 EVM 上针对 FTDI USB 器件安装最新的 USB 驱动程序。 安装驱动程序并将 EVM 连接到计算机后、您应该会在 EVM 上看到一个闪烁的 LED。 在 GUI 窗口中、您可以确保使用"Options > Serial Port"菜单选择了正确的 COM 端口。 您将拥有一个与 FTDI 关联的 COMx 端口。 此 GUI 的波特率为9600。
我希望这能解决您的问题。
此致、Murugavel
尊敬的 Slava:
感谢您的更新。 看起来运行时正常、但由于串行通信不匹配、GUI 和 EVM 之间的握手失败。 您能否确认 GUI"Help > About"与以下屏幕图像匹配?
串行与下图类似、COMx (FTDI)以及您使用的 EVM 具有标签"DRV8899-Q1EVM"。 您自己有第二个 EVM 还是只有一个 EVM? 完成这些安装后、您是否重新启动了计算机。 虽然大多数时间可能不需要此步骤、但在某些情况下可能会有所帮助。
您是否碰巧有 MSP-FET JTAG 调试器?
我有一个 DRV8899-Q1EVM、已经验证它可以与此特定 GUI 连接并按预期工作。
此致、Murugavel
您好 Murugavel:
以下是更新:
由于这个主题很紧迫而且非常重要、我想让您与客户一起拥有 WebEx。
请告诉我您的 空房时间、以便拨打客户电话。 您可以在内部找到我的联系数据。
提前感谢您。
Slava 您好!
您能否使用此安装程序安装 Runtime? https://software-dl.ti.com/ccs/non-esd/gui_composer/runtime/gcruntime-7.4.2-windows-installer.exe。
此致、Murugavel