向 BLDC 施加40V 电压(最大输出> 500W)
PWM 输入占空比:50%(无负载)
以下是寄存器值的一部分:
CONST_PWR (0x0090)= 0x1F403E80 Max_speed=16000、Max_power=1000
SYS_STATUS2 (0x00EA)= 0x20010624 STATE = 0x2、Motor_Spd (eHz)= 157.200
SYS_STATUS3 (0x00EC)= 0xFFFF8E37 BUS_CURR=255.996A (0xFFFF)、BATT_POW=455.141W (0x8E37)
MOTOR_SPEED_PU (0x05CE)= 0x0A0D085E
DC_BUS_POWER_PU (0x0714)= 0xE3384000 DC_BUS_POWER=0xE3384000/2^30 * 1000 = 3550.308
BUS_CURRENT=255.996A (0xFFFF)和 DC_BUS_POWER=0xE3384000/2^30 * 1000 = 3550.308
不合理。
无论我们如何设置占空比、BUS_CURRENT 都为0xFFFF。