This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329EVM:​​of 电流和功率的值为何不同?

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1276831/mct8329evm-why-are-the-values-of-current-and-power-weird

器件型号:MCT8329EVM

向 BLDC 施加40V 电压(最大输出> 500W)

PWM 输入占空比:50%(无负载)

以下是寄存器值的一部分:

CONST_PWR (0x0090)= 0x1F403E80 Max_speed=16000、Max_power=1000
SYS_STATUS2 (0x00EA)= 0x20010624 STATE = 0x2、Motor_Spd (eHz)= 157.200
SYS_STATUS3 (0x00EC)= 0xFFFF8E37 BUS_CURR=255.996A (0xFFFF)、BATT_POW=455.141W (0x8E37)
MOTOR_SPEED_PU (0x05CE)= 0x0A0D085E  
DC_BUS_POWER_PU (0x0714)= 0xE3384000 DC_BUS_POWER=0xE3384000/2^30 * 1000 = 3550.308

BUS_CURRENT=255.996A (0xFFFF)和 DC_BUS_POWER=0xE3384000/2^30 * 1000 = 3550.308
不合理。

无论我们如何设置占空比、BUS_CURRENT 都为0xFFFF。