主题中讨论的其他器件:MCT8316Z
大家好、
我收到了客户的几个问题。 您可以帮助对其进行评论吗? 谢谢!
算法如何估算角度? 估算角度的精度是多少? 它是否影响电机转子的实际速度? 有多大的误差?
2.是否仅 MCF8315支持角度估算? 根据 MCF8315X 器件选择手册、如果应用的峰值绕组电流不超过5A、
能否理解8315的性能优于8316的性能?
3.是否可以使用无传感器 FOC 实现极低速控制?
雷纳
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我收到了客户的几个问题。 您可以帮助对其进行评论吗? 谢谢!
算法如何估算角度? 估算角度的精度是多少? 它是否影响电机转子的实际速度? 有多大的误差?
2.是否仅 MCF8315支持角度估算? 根据 MCF8315X 器件选择手册、如果应用的峰值绕组电流不超过5A、
能否理解8315的性能优于8316的性能?
3.是否可以使用无传感器 FOC 实现极低速控制?
雷纳
尊敬的 Ruixin:
如果客户需要高精度的电机位置、并且无法让电机 在启动时快速旋转、那么无传感器解决方案 可能 不是最佳 器件。 对于无法启动但具有更高速度的低速解决方案、我们建议使用 MCT8316Z 等有传感器解决方案、因为此算法不需要确定 BEMF、而 BEMF 会根据电机来实现快速启动速度。
Unknown 说:是否可以使用无传感器 FOC 实现极低速度控制?
通常、我们可以使用 MCF83xx 器件实现最大速度的5%、但可以实现更低的速度、具体取决于电机参数。 如需更多信息、请参阅以下 E2E 博文: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1231223/mcf8315a-rotation-speed-of-the-motor
Unknown 说:仅 MCF8315支持角度估算吗?
MCF8316C-Q1 和计划在 Q1-2024年发布的 MCF8329也支持通过 DCAOUT 引脚进行角度估算输出。
算法如何估算角度? 估算角度的精度是多少? 它是否影响电机转子的实际速度? 有多少错误?
为了确定电机的角度、可以将 DACOUT 引脚设置为输出一个 在估算转子角度模式下转子从0度移动到360度时从0V 上升到3.3V 的波形。 目的是将该信号馈送到外部微控制器、该微控制器将从 DACOUT 信号的电压电平解读电机的角度。 如需更多信息、请参阅此 E2E 博文: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1273224/mcf8315a-simple-position-control-with-bldc
此致、
约书亚