This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315A:BLDC 问题

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316Z
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1278853/mcf8315a-bldc-questions

器件型号:MCF8315A
主题中讨论的其他器件:MCT8316Z

大家好、

我收到了客户的几个问题。 您可以帮助对其进行评论吗? 谢谢!

算法如何估算角度? 估算角度的精度是多少? 它是否影响电机转子的实际速度? 有多大的误差?
2.是否仅 MCF8315支持角度估算? 根据 MCF8315X 器件选择手册、如果应用的峰值绕组电流不超过5A、 
能否理解8315的性能优于8316的性能? 3.是否可以使用无传感器 FOC 实现极低速控制?

雷纳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruixin:

    您能否告诉我客户希望将我们的器件用于的应用? 从提出的问题中、我感觉他们希望使用我们的器件进行精密控制、这是正确的吗?

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    他们计划使用该设备在透析器上进行血泵控制。  

    您可以对这些问题发表一些评论吗?

    雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它们想要用于精密控制。 是否建议这样做? 客户希望 BLDC 以极低的速度运行原因如果客户使用方波、则启动速度将过快。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruixin:

    如果客户需要高精度的电机位置、并且无法让电机 在启动时快速旋转、那么无传感器解决方案 可能 不是最佳 器件。 对于无法启动但具有更高速度的低速解决方案、我们建议使用 MCT8316Z 等有传感器解决方案、因为此算法不需要确定 BEMF、而 BEMF 会根据电机来实现快速启动速度。  

    是否可以使用无传感器 FOC 实现极低速度控制?

    通常、我们可以使用 MCF83xx 器件实现最大速度的5%、但可以实现更低的速度、具体取决于电机参数。 如需更多信息、请参阅以下 E2E 博文: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1231223/mcf8315a-rotation-speed-of-the-motor

    仅 MCF8315支持角度估算吗?

    MCF8316C-Q1 和计划在 Q1-2024年发布的 MCF8329也支持通过 DCAOUT 引脚进行角度估算输出。

    算法如何估算角度? 估算角度的精度是多少? 它是否影响电机转子的实际速度? 有多少错误?

    为了确定电机的角度、可以将 DACOUT 引脚设置为输出一个 在估算转子角度模式下转子从0度移动到360度时从0V 上升到3.3V 的波形。  目的是将该信号馈送到外部微控制器、该微控制器将从 DACOUT 信号的电压电平解读电机的角度。 如需更多信息、请参阅此 E2E 博文: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1273224/mcf8315a-simple-position-control-with-bldc

    此致、

    约书亚