This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:TRQ_COUNT 读取值问题

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1280538/drv8889-q1-trq_count-read-value-issue

器件型号:DRV8889-Q1

大家好、

电机失速由 TRQ_COUNT 决定。 客户第一次使用1/8步进来驱动电机、失速检测是 不错的选择。  虽然噪声有点大 、但请改用1/32步进。 所测量的电压、电流和转速相同、可显著降低噪声。 但是、TRQ_COUNT 始终提供0x00的反馈、因此无法确定失速。  

您能帮助检查可能的原因以及如何解决它吗? 谢谢。

此致、

切里