请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCF8316A 大家好、
项目: 压缩机气泵电机无刷驱动,60W 功率。
InstaSPIN-FOC 使用 DSP 芯片+三相半桥驱动+ 6 MOS 管、成本高且开发困难。 MCF8316A 比 MCF8316A 更易于使用。
您能帮助分享这两种调试方法的结果之间的区别吗? 谢谢。
此致、
切里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Cherry:
Unknown 说:MCF8316A 比 MCF8316A 更易于使用。
我有点困惑、因为这些是同一个器件、是否存在不同的器件、如果是、哪一个器件更易于使用?
[quote userid="496057" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1265978/mcf8316a-use-the-instaspin-foc-protocol-comparing-with-the-mcf8316a 通过这两种调试方式的结果有何区别?是否请求提供两种器件调试方法之间的差异?
此致、
约书亚