This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:使用 InstaSPIN-FOC 协议、与 MCF8316A 比较

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1265978/mcf8316a-use-the-instaspin-foc-protocol-comparing-with-the-mcf8316a

器件型号:MCF8316A

大家好、

项目: 压缩机气泵电机无刷驱动,60W 功率。

InstaSPIN-FOC 使用 DSP 芯片+三相半桥驱动+ 6 MOS 管、成本高且开发困难。 MCF8316A 比 MCF8316A 更易于使用。

您能帮助分享这两种调试方法的结果之间的区别吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以知道是否有任何更新吗?

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    仅需提醒一下、此案例仍在处理中、您能否帮助进行研究或重新分配给合适的支持成员?

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    Unknown 说:
    MCF8316A 比 MCF8316A 更易于使用。

    我有点困惑、因为这些是同一个器件、是否存在不同的器件、如果是、哪一个器件更易于使用?

    [quote userid="496057" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1265978/mcf8316a-use-the-instaspin-foc-protocol-comparing-with-the-mcf8316a 通过这两种调试方式的结果有何区别?

    是否请求提供两种器件调试方法之间的差异?

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    将此主题标记为已关闭、请告知我们您的问题是否已得到解决。

    此致、

    约书亚