This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:针对 EMC 优化的寄存器配置指南和 PCB 建议

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8718-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1279843/drv8718-q1-register-configuration-guide-and-pcb-recommendations-for-emc-optimization

器件型号:DRV8718-Q1

您好、专家!

我们的客户正在 ZCU 项目中开发 DRV8718-Q1、他们询问我们是否能提供一些材料支持、包括:

1. 寄存器配置指南文件;

2. PCB 建议和 示例设计,用于 EMC 优化和结果;

由于 IFX 会在之前的项目解决方案中提供这些材料,因此我们提供支持也是非常重要的。

谢谢!

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    Unknown 说:
    1.  寄存器配置指南文件;

    这方面、数据表或 EVM 用户指南绝对是您的最佳选择。  GUI 中还将提供某些项目的说明。   

    Unknown 说:
    2.  用于 EMC 优化和结果的 PCB 建议和示例设计;

    请参阅以下资源:

    我还 ping 通了我们的汽车专家、看看他是否有任何其他 EMI/EMC 资源可以分享。

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    除了 Jacob 的评论之外、我们还可以查看客户的原理图并反馈我们的评论。 这是与客户密切合作的常见方式。

    此致

    森田真也