请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8718-Q1 您好、专家!
我们的客户正在 ZCU 项目中开发 DRV8718-Q1、他们询问我们是否能提供一些材料支持、包括:
1. 寄存器配置指南文件;
2. PCB 建议和 示例设计,用于 EMC 优化和结果;
由于 IFX 会在之前的项目解决方案中提供这些材料,因此我们提供支持也是非常重要的。
谢谢!
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家!
我们的客户正在 ZCU 项目中开发 DRV8718-Q1、他们询问我们是否能提供一些材料支持、包括:
1. 寄存器配置指南文件;
2. PCB 建议和 示例设计,用于 EMC 优化和结果;
由于 IFX 会在之前的项目解决方案中提供这些材料,因此我们提供支持也是非常重要的。
谢谢!
此致。
Daniel、您好!
Unknown 说:1. 寄存器配置指南文件;
在 这方面、数据表或 EVM 用户指南绝对是您的最佳选择。 GUI 中还将提供某些项目的说明。
Unknown 说:2. 用于 EMC 优化和结果的 PCB 建议和示例设计;
请参阅以下资源:
我还 ping 通了我们的汽车专家、看看他是否有任何其他 EMI/EMC 资源可以分享。
此致、
雅各布