This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245-Q1:DRV8245HQRXZRQ1硬件型号-无电机输出

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1279262/drv8245-q1-drv8245hqrxzrq1-hardware-variant---no-motor-output

器件型号:DRV8245-Q1

VIN = 12V

初始化部分似乎在工作。 即 nFault 输出会在 nSleep 输入拉至高电平后出现。

进一步配置 DRVOFF 输入= 0、EN/IN = 1、PH/IN2 = 0。 在这种情况下、我预期 OUT1为0V、OUT2为12V。 但是、OUT1和 OUT2上没有输出。 我在两个引脚上看到的电压都是0.3V。

我注意到的另一个问题是、一旦 nSleep 被拉高、我 测得的引脚 模式为6.1V 、ITRIP、SR、DIAG。 这是预期行为吗? 并请提供有关如何使驱动程序工作的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际看到的值。 我将 DIAG、ITRIP、SR 和 MODE 引脚连接到 MCU、因为我将其视为 SPI 引脚。 后来意识到 SPI 和 HW 型号不同。
    不过、在测试期间、我曾尝试从 MCU 拉低所有这些引脚、但仍然看不到驱动器 IC 的任何输出。 I 仅测量0.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Velmurugan、

    您 之前是否发送了 nSLEEP 复位脉冲以将驱动器唤醒至待机状态?

    请参阅 8.4.5 nSLEEP 复位脉冲(仅限 HW 型号)。  使用此驱动器的硬件变体时、通常会忽略该要求。

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    非常感谢您的详细信息。 我们之前发送了复位脉冲、但以毫秒为单位。 后来意识到它应该在微秒上。 将复位脉冲更改为10us 后、它现在可以正常工作了。 谢谢。