VIN = 12V
初始化部分似乎在工作。 即 nFault 输出会在 nSleep 输入拉至高电平后出现。
进一步配置 DRVOFF 输入= 0、EN/IN = 1、PH/IN2 = 0。 在这种情况下、我预期 OUT1为0V、OUT2为12V。 但是、OUT1和 OUT2上没有输出。 我在两个引脚上看到的电压都是0.3V。
我注意到的另一个问题是、一旦 nSleep 被拉高、我 测得的引脚 模式为6.1V 、ITRIP、SR、DIAG。 这是预期行为吗? 并请提供有关如何使驱动程序工作的建议。