This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:未使用的 nFault 和 SNSOUT 引脚的端接

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1279268/drv8701-termination-of-unused-nfault-and-snsout-pins

器件型号:DRV8701

您好!

我不打算监控 nFault 和 SNSOUT 引脚。

该数据表显示"开漏输出 nFAULT 和 SNSOUT 需要 VCC 电源电压上拉"。 这只是提示、我们是否正在监控这些设备、或者芯片是否需要正常运行。

我注意到它们是开漏输出、我可以将它们连接到 GND 还是将它们保持悬空?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    将 SNSOUT 和 nFAULT 引脚保持悬空将使引脚处于 Hi-Z 状态、并且不应对输出的功能产生任何影响。  

    此致!

    大卫