请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8701 您好!
我不打算监控 nFault 和 SNSOUT 引脚。
该数据表显示"开漏输出 nFAULT 和 SNSOUT 需要 VCC 电源电压上拉"。 这只是提示、我们是否正在监控这些设备、或者芯片是否需要正常运行。
我注意到它们是开漏输出、我可以将它们连接到 GND 还是将它们保持悬空?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我不打算监控 nFault 和 SNSOUT 引脚。
该数据表显示"开漏输出 nFAULT 和 SNSOUT 需要 VCC 电源电压上拉"。 这只是提示、我们是否正在监控这些设备、或者芯片是否需要正常运行。
我注意到它们是开漏输出、我可以将它们连接到 GND 还是将它们保持悬空?
谢谢。