This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:智能 H 桥驱动器

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353, DRV8300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1278968/drv8353-smart-h-bridge-driver

器件型号:DRV8353
主题中讨论的其他器件: DRV8300

尊敬的支持团队:

我正在为 我们的 H 桥拓扑寻找一款智能 MOSFET 驱动器。 栅极驱动器应在高达80-100V (或隔离)的直流电压下工作、监控 V_DS (范围为100-300mV)并具有10V 的 UVLO (理想可编程)。 或者、栅极驱动器应 使用外部 NTC 进一步测量温度、并提供用于电流检测的集成放大器。

我找到了 DRV8353、它提供了功能(温度测量除外)、但该驱动器不提供温度测量、而是有3个半桥驱动器、这是冗余的(我们需要2个)。 如果有一个小型半桥驱动器、或者 H 驱动器、我会很好奇。

此致、

托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomas:

    感谢您的提问。

    我的目标是 在本周结束前提供反馈。

    此致!

    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomas:

    我们目前适用于该电压范围的器件产品系列包括 DRV8300 (更简单)和 DRV8353 (更多功能)。  

    您是否需要精确的温度测量?或者我们器件中的热关断规格是否符合您的需求?

    此致!

    阿克沙伊