请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8353 主题中讨论的其他器件: DRV8300
尊敬的支持团队:
我正在为 我们的 H 桥拓扑寻找一款智能 MOSFET 驱动器。 栅极驱动器应在高达80-100V (或隔离)的直流电压下工作、监控 V_DS (范围为100-300mV)并具有10V 的 UVLO (理想可编程)。 或者、栅极驱动器应 使用外部 NTC 进一步测量温度、并提供用于电流检测的集成放大器。
我找到了 DRV8353、它提供了功能(温度测量除外)、但该驱动器不提供温度测量、而是有3个半桥驱动器、这是冗余的(我们需要2个)。 如果有一个小型半桥驱动器、或者 H 驱动器、我会很好奇。
此致、
托马斯