请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8718-Q1 大家好、
内部 CSA 的输出能力如何?
从数据表中、我发现最大电流在0和5mA 范围内。 然而、如果根据输出转换率计算电流、它应该为150uA (60pF x 2.5V/us)。 这让我感到困惑、您能帮助检查一下吗?


B&R
利加
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
内部 CSA 的输出能力如何?
从数据表中、我发现最大电流在0和5mA 范围内。 然而、如果根据输出转换率计算电流、它应该为150uA (60pF x 2.5V/us)。 这让我感到困惑、您能帮助检查一下吗?


B&R
利加