This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:CSA 输出电流能力

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1280055/drv8718-q1-csa-output-current-capability

器件型号:DRV8718-Q1

大家好、

 内部 CSA 的输出能力如何?

从数据表中、我发现最大电流在0和5mA 范围内。 然而、如果根据输出转换率计算电流、它应该为150uA (60pF x 2.5V/us)。 这让我感到困惑、您能帮助检查一下吗?

B&R

利加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 让我回顾一下您的问题、并在一两天内给您答复。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 让我试着解释一下这个方法。 这些是 CSA 的不同项。

    0 -5mA 用于"建议运行条件"。 这意味着、建议在高达5mA (外部)负载的情况下使用 CSA。 并且它打算用作直流负载。

    2.5V/us 是 SP规格/CSA 的输出驱动性能。 CSA 驱动输出压摆率的速度。 低于60pF 输出负载电容器时为2.5V/us。

    此致

    森田真也