大家好、
客户希望使用 DRV8353H 的1×PWM 模式驱动无刷直流电机、原理图中包含以下内容:
客户将使用 R14对总电流进行采样、R30、R29和 C52进行滤波。
R31和 R32分别将680K 电阻器接地、R34未焊接、R33直接短接以关闭 VDS 监控功能。 R35未焊接、R36将680K 电阻器接地。
在测试阶段、客户未焊接 C52、并在 R30和 R29上焊接了10k 电阻器。 nFault 引脚在加电后输出低电平、电机不旋转。 发现 MOS 管的下臂全部打开、上臂全部关闭。 R29上的电压由电压表在采样电阻器附近的一侧测得为4V。 然后短接 R29和 R30的每一端、重新上电、电机开始旋转。
断电并修改程序以更改电机的旋转方向、 重新上电后电机的旋转速度将变慢、 并且 nFault 再次被拉至低电平。 启用使能引脚时、即使未连接 R29、spa 也会看到7V 电平。
您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
切里