This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:电机驱动问题

Guru**** 668880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1278334/drv8353-motor-drive-issue

器件型号:DRV8353

大家好、

客户希望使用 DRV8353H 的1×PWM 模式驱动无刷直流电机、原理图中包含以下内容:  

客户将使用 R14对总电流进行采样、R30、R29和 C52进行滤波。

R31和 R32分别将680K 电阻器接地、R34未焊接、R33直接短接以关闭 VDS 监控功能。 R35未焊接、R36将680K 电阻器接地。

在测试阶段、客户未焊接 C52、并在 R30和 R29上焊接了10k 电阻器。 nFault 引脚在加电后输出低电平、电机不旋转。 发现 MOS 管的下臂全部打开、上臂全部关闭。 R29上的电压由电压表在采样电阻器附近的一侧测得为4V。 然后短接 R29和 R30的每一端、重新上电、电机开始旋转。

断电并修改程序以更改电机的旋转方向、 重新上电后电机的旋转速度将变慢、 并且 nFault 再次被拉至低电平。 启用使能引脚时、即使未连接 R29、spa 也会看到7V 电平。

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    提供一些更新:

    如果未填充 R29、即 SPA、SPB 和 SPC 引脚短接到悬空 、此时您可以看到短路点的波形如下图所示、它是一个大幅度的三角波:  

    有关 PCB 和原理图、请查看以下链接:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/SCH_5F003575C178D26300955F00_2023_2D00_10_2D00_08.pdf

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/PCB_5F00_PCB4_5F00_2023_2D00_10_2D00_08.pdf

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Cherry、

    请查看随附的我的原理图审阅。 我建议查看反馈、然后重新测试、看看这是否会改善情况。

    e2e.ti.com/.../_5F00_SCH_5F003575C178D26300955F00_2023_2D00_10_2D00_08_2D00_TI-Reviewed.pdf

    希望它有所帮助。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Akshay:

    感谢您的支持!

    R14用于对总电流进行采样、其电阻值为400 mΩ。 使用的 BLDC 电机的额定电流为1.7A、不会触发 VSENSE 过流。
    使 SPA、SPB 和 SPC 全部悬空并通电、并使 MOSFET 的所有三个下桥断开、所有三个上桥都会关断。 下桥臂的三个 MOSFET 中每一个的栅极驱动电压都为7.3V。spa、SPB 和 SPC 引脚都为7.3V。电机未连接并且 nFault 引脚输出为低电平。 原理图中提供了 R33、R34、R35、R36以方便放置调试。

    R31和 R32分别将680K 电阻器接地、R34未焊接、R33直接短接可关闭 VDS 监控功能。 R35未焊接、R36将680K 电阻接地。

    正确的做法是将未使用的 SPx 和 SNX 短接至地。 但是、不应有7.3V 的浮动电压。 根据手册的第36页、驱动器的内部结构有一个150-kΩ 电阻器、如下图所示:

    由于该电阻、SPx 和 GLx 是否同时具有7.3V 的电压?

    输入 INAH 具有20kHz 的 PWM 频率和32%的占空比。

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Cherry、  

    我将对此进行深入探讨、以便提供反馈。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Cherry、

    有关我们的建议、请查看以下有关未使用 CSA 的常见问题解答第6部分。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1176539/faq-quick-guide-to-debugging-common-issues-in-bldc-motor-drivers

    如果所有 HS FET 均关断、所有 LS FET 均导通、此时它们似乎在进行 LS 制动。 他们是否在1x PWM 模式下测量了制动引脚、以确保这不是观察到的问题的原因?

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Akshay:

    客户重新焊接电路板后、电机现在可以旋转、因为芯片的 SPx 引脚因之前的误操作而烧坏。

    当前的行为是电机转动后前进速度和反向速度不同。

    为 INHA 指定的 PWM 频率和占空比相同、只是改变 INHC 电平来改变旋转方向。 然而、电机一个方向的速度比另一个方向慢、并且电机在旋转过程中停止、nFault 引脚仍为高电平、不报告任何故障。 电机轴需要手动驱动才能继续旋转。

    他们曾 在另一个驱动器上尝试过、电机转速是相同的、因此该问题不应与电机有关。 您能帮助我们找出这种现象的可能原因吗?

     谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Cherry、

    很高兴听说电机现在正在旋转。

     HMM 在顺时针/逆时针方向之间是否有负载差异?

    另外、我怀疑这可能是由于霍尔信号未对齐所致。

    与以下帖子类似:

    您能检查一下是否出现了这种情况吗?

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/590702/drv8307-drv8307-to-change-direction-the-motor-speed-is-different

    此致!

    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Akshay:

    我也怀疑这可能是由于霍尔信号未对齐。

    您是对的! 再次感谢您的支持!

    此致!

    切里