This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8300:无法在翻转模式下正确输出波形

Guru**** 2467810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1274735/drv8300-cannot-output-waveform-properly-in-flip-mode

器件型号:DRV8300

大家好、

在 inLx 翻转模式下、为 inHx 和 inLx 提供相同的非100%占空比 PWM 波形。 GHx 输出始终为高电平、GLx 可以正确输出翻转电压。  您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    添加一些图如下所示:

    实际测量的 PWM 波形如下图所示:

    理论波形如下所示:

    另请查看原理图:

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:   

    感谢您的提问。  

    让我看看这种情况,并尽快回到你!  

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    感谢您的耐心。 我需要回答几个问题、以便更好地了解该问题。

    为什么客户只使用驱动器的两相?

    您是否能够提供 SHA 电压、GHA 电压和 GVDD 至 BSTx 电压?

    如果可能、您能否提供完整的原理图? 如果无法获取完整的原理图、您能否提供正在使用的 FET?

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara。

    感谢您的支持。

    为什么客户只使用驱动程序的两个阶段?

    之所以仅使用两相、是因为它不是要驱动的电机、而是为类似电容器的器件供电。 因此、仅使用两个相位构成全桥驱动电路。  

    您能提供 SHA 电压、GHA 电压和 GVDD 到 BSTx 电压吗?

    未连接外部电路时、SHA 的电压大约等于 GVDD (12V)减去一个管压降。 连接外部电路后、SHA 的电压随外部电压而变化。 当电压值超过 GVDD 时、SHA 固定为11V。

    GHA 的低电势输出似乎受 SHA 电势的影响、随着 SHA 的增加、GHA 的低电势随着 SHA 的增加而增加、如下图所示:

    当 SHA 接近 GVDD 时、GHA 变为全高电平。

    GVDD 至 VBST 的电压为 GVDD 减去管压降、约为11.3V。

    请您尽可能提供完整的示意图吗? 如果无法获得完整的原理图、您能否提供正在使用的 FET?

    请在此处查看完整原理图:

    而正在使用的 FET 为5N10-MS。

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    感谢您提供原理图。 我无法理解该问题。

    您能否提供 INHA 到 GND、BSTA 到 SHA、GHA 到 SHA 和 SHA 到 GND 的波形。 我是在尝试了解您的输入和输出之间的关系。 测量 GHA 到 SHA 的行为非常重要、这样我就可以单独查看 GHA 的行为、并将其与 SHA 到 GND 的行为进行比较。 是否可以在1个或2个示波器上获得这些波形?

    此致、

    亚拉