尊敬的团队:
当我测量状态转换时、OUT1/2将具有超过规格的负压力。
首先、让我来问一下您会推荐哪种控制方法? 以下两个
也就是说、当 ICR 未切换时、IN1/2最好是 HH 还是 LL?


非常感谢。
吉米
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
当我测量状态转换时、OUT1/2将具有超过规格的负压力。
首先、让我来问一下您会推荐哪种控制方法? 以下两个
也就是说、当 ICR 未切换时、IN1/2最好是 HH 还是 LL?


非常感谢。
吉米
尊敬的 Armet:
我们感谢您的大力支持。
关于 EVB 测量的波形、我在这里有一个问题、我想让您确认。 谢谢~
使用的电流设置为 MODE=0、并向 EVB 添加5V 22欧姆的 ICR、以测量正向和反向的返回波形。

1.测得的波形在逻辑上与规格真值表相反。 是错误吗?

2.是否建议设置 IN1/2在将 ICR 切换为 HH 而不是 LL 后返回?
3.在开关和返回时,发现 OUT1/2的下冲低于规格,但时间短。 这种行为合适吗?

4. VM 与 VCC 之间是否有任何电源序列配置? 如果 VM 早于 VCC,是否会出现任何问题?
5.我听说建议使用 SOT563的 DRV8210DRL。 我想询问是否可以使用 WSON 的 DRV8210DSG?
非常感谢。
吉米
嗨、Jimmy:
1. 测得的波形在逻辑上与规格的真值表相反。 是错误吗?
不是器件错误、我猜示波器捕获中的信号被标记/测量错误、或者器件不处于 PWM 控制模式。 在我看来、好像交换了 OUT1/OUT2或交换了 IN1/IN2。 但我可以保证它不是器件错误。
2. 是否建议将 IN1/2设置为在将 ICR 切换到 HH 而不是 LL 后返回?
具体取决于您的应用、您是需要施加保持力以使电机保持就位(制动低侧衰减)并快速停止、还是只能禁用输出(滑行 H 桥高阻态)。 另请参阅 应用报告- 电流再循环和衰减模式
3. 在开关和返回时、发现 OUT1/2的下冲低于规格、但时间很短。 这是否合适?
没关系。 该测试是使用我们的 EVM 还是使用您自己的电路板进行的? 左图上的振铃可能可以通过一些输出滤波电容器得到改善。
4. VM 和 VCC 之间是否有电源序列配置? 如果虚拟机早于 VCC,是否会出现任何问题?
如果虚拟机早于 VCC,则不会出现问题。 但请注意不同的工作模式:

"要将器件从 VCC 睡眠模式唤醒、VCC 引脚电压必须大于 VUVLO、VCC。 一旦 VCC 引脚具有有效电压、必须将一个或两个 INx 引脚设置为高电平超过 tWAKE 才能完全唤醒器件。 "
5. 我听说建议使用 SOT563的 DRV8210DRL。 我想询问是否可以使用 WSON 的 DRV8210DSG?
两者都起作用。 请注意、DRL 仅支持 PWM 接口、但 DSG 可以通过 MODE 引脚选择不同的模式(相位/使能、PWM 或半桥控制模式)。

此致、
雅各布
您好、Jacob:
我们感谢您的大力支持。
3.在开关和返回时,发现 OUT1/2的下冲低于规格,但时间短。 这种行为合适吗?
没关系。 该测试是使用我们的 EVM 还是使用您自己的电路板进行的? 左图上的振铃可能可以通过一些输出滤波电容器得到改善。
-->这是测量 EVB 上的信号。 我主要想确认负压零件能承受多少压力? 示例:-2V @ 500ns (最好提供对应的负压和时间表)
查看是否可以在规格上对其进行更新。 是否建议在负压器件的 OUT1/2之间添加缓冲器? 如何计算建议的 RC 值? 谢谢!
非常感谢。
吉米
嗨、Jimmy:
给我留出一天时间与同事交流、了解输出开关负电压振铃时间的安全限制。 我认为500ns 已经足够好了、但我想确认一下。 只要 VM 电压未上升至超过最大电压、就应该没有问题。
查看是否可以在规范中对其进行更新。 是否建议在负压器件的 OUT1/2之间添加缓冲器? 如何计算建议的 RC 值? 谢谢!
是的、我建议为 OUT1-OUT2和 OUT1-GND 以及 OUT2-GND 安装滤波电容器、以查看其改进情况。 1nF 是我们的典型值、我认为我们对于这些值没有任何良好的计算指南、更多地尝试一下、看看哪种方法最有效。
此致、
雅各布