This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8908-Q1:DRV8908 OCP 研发经理值低于标记的规格

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1279471/drv8908-q1-drv8908-ocp-thrigger-value-below-the-spec-marked

器件型号:DRV8908-Q1

电路:OUT1-3驱动 USS  

1.使用电流高音来捕获 OUT1瞬态  电流、 电流值为424mA

2. 通道输出异常

MISO 消息指示 OUT1 OCP 位设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lin、

    您驾驶的是什么负载?  以及 OCP 是否在启动期间发生且未加速?  我不熟悉"USS"

    请给我另一天的时间来研究这件事。  

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USS 负载为300mA 电流最大 值、DRV8908 OUT1支持4*USS (最大值为300mA * 4=1.2A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lin、

    启动电流为额定最大电流的4倍的情况并不少见。  我建议对输入实施加速/斜升以限制浪涌电流、首先从1%的 PWM 占空比开始、然后在500ms 内增加高达100%、看看这是否能解决 OCP。  就在今天早上、我要测试一个具有500mA 额定电流的电机、它在启动时消耗了1.9A 但没有加速。   

    您是否可以使用更放大的电流尖峰的示波器捕获? 我想知道尖峰是否大于424mA、但这正是示波器以该采样率捕获的结果。  

    此致、

    雅各布