请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8908-Q1 电路:OUT1-3驱动 USS

1.使用电流高音来捕获 OUT1瞬态 电流、 电流值为424mA

2. 通道输出异常

MISO 消息指示 OUT1 OCP 位设置


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
电路:OUT1-3驱动 USS

1.使用电流高音来捕获 OUT1瞬态 电流、 电流值为424mA

2. 通道输出异常

MISO 消息指示 OUT1 OCP 位设置


嗨、Lin、
启动电流为额定最大电流的4倍的情况并不少见。 我建议对输入实施加速/斜升以限制浪涌电流、首先从1%的 PWM 占空比开始、然后在500ms 内增加高达100%、看看这是否能解决 OCP。 就在今天早上、我要测试一个具有500mA 额定电流的电机、它在启动时消耗了1.9A 但没有加速。
您是否可以使用更放大的电流尖峰的示波器捕获? 我想知道尖峰是否大于424mA、但这正是示波器以该采样率捕获的结果。
此致、
雅各布