This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1272328/drv8311-what-is-the-format-of-dev_sts-status-of-sdo-data-format
它是否存在或我在某处遗漏了它?
尊敬的 Hongbo:
感谢您使用我们的论坛!
请允许我仔细研究您的问题、今天继续与您联系。
此致、
-约书亚
您能否进一步解释您的问题?
我认为数据表第9.1节中的该表可能包含您需要的信息、但如果缺少什么、请告诉我。
如果我还有其他需要帮助的地方、请告诉我。
该文档指出 MSB 8位是 DEV_STS 状态位(不是我推定的 DEV_STS1寄存器内容)
感谢您的澄清。
让我看看这个、很快回来与您联系。
我认为 DEV_STS 和 DEV_STS_1是相同的寄存器并具有相应的映射。 没有 DEV_STS_2寄存器、 因此 DEV_STS 指唯一的器件状态寄存器 DEV_STS_1。
但 DEV_STS 为8位、而 DEV_STS_1为16位
让我进一步向我的团队确认此事、并提供更具结论性的信息进行跟进。
与我们的一位团队主管进一步讨论器件后、我可以确认没有"DEV_STS"寄存器、只有 DEV_STS1。
我认为图8-36详细介绍了使用 DEV_STS 的读取/写入命令结构、其简单表示器件的状态以及与相应数据和状态地址相关的位、如本节最后一行所述:
因此、最好只关注表9-1中列出的寄存器。