This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323R:SEN_OCP 与 VDS_OCP 功能

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1270514/drv8323r-sen_ocp-vs-vds_ocp-function

器件型号:DRV8323R

您好、TI 专家。

我正在查看过流保护的文档、可以看到有两种保护。 一个用于检测 FET 中的过流、另一个用于检测分流器中的过流。

VDS_OCP 会说:

"所有外部 MOSFET 都被禁用、nFAULT 引脚被驱动为低电平。
当以这种方式禁用外部 MOSFET 时、驱动器会自动对栅极使用较低的设置
驱动电流、而不是编程的 IDRIVE 设置。 利用该设置、可能存在的任何大电流
应缓慢关闭、以尽量减少由系统中的寄生电容引起的任何电感反冲"

而 SEN_OCP 显示:

"所有外部 MOSFET 均被禁用、nFAULT 引脚被驱动为低电平"

那么、我的问题是、如果 SEN_OCP 此外、 降低 IDRIVE 设置值、以帮助缓慢关闭系统中的 FET。

您为什么会使用其中一种或另一种方法?

非常感谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Biter、

    感谢您的提问。 我的目标是在本周结束前提供回复。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Biter、

    SENOCP 中未提及降低 Idrive、因此只会提及 VDSOCP 而不会提及 SENOCP。

    VDS OCP 主要用于防止硬短路 、并在击穿/短路情况下防止器件损坏。

    FET 的 RDS on 用于 VDS OCP、而 SEN OCP 基于分流电阻器。 与分流电阻器相比、RDS on 的变化更多地基于温度、因此更为稳定。 但是、VDS OCP 比 SEN OCP 具有更高的粒度。 最终、您可以使用这些功能 来更好地满足系统需求。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akshay。 感谢您的答复。

    我不理解您说 VDS_OCP 比 SEN_OCP 更稳定的器件。 分流值不会随温度和 RDS 的变化而变化、因此我知道 SEN_OCP 会更稳定、对吧?

    此外、分流电阻的容差为1%、这意味着所有动力总成都具有几乎相同的电流保护。

    我将使用您提到的两种保护功能、但我想知道 SEN_OCP 是否也会降低 IDRIVE 设置。 我在文档中发现了一些问题、因此我完全不相信它。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Biter、  

    抱歉混淆、您是正确的、我的意思是 SEN OCP 更稳定。  

     我可以就 SEN OCP 和 Idrive 向我的团队咨询、一旦我 得到确认、就会告知您。

    此致!

    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Biter、

    没有为该器件定义/测试将 Idrive 设置为最低状态的 SENOCP。 因此、很可能不是基于数据表的情况。

    如果您希望确认应用的确切行为、您可以在 SEN OCP 关断事件上执行 SPI 读取、以检查 IDRIVE 设置是否已在工作台上修改以进行验证。

    此致!

    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akshay.

    我将尝试在触发故障时测量 VDS 两端的电压、以检查关断时间是否与往常不同。

    如果是、我们可以自信地说、保护正在发挥作用。

    你怎么看? 如果进行测量、你们可以更新文档吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Biter、

    VDS 压摆率时间是一个很好的指示器、也会读取 SPI 值以查看 IDRIVE 的寄存器是否正在更新。  

    我一定可以将其提交给我的团队进行将来的测试/记录。

    此致!

    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Biter、

     现在将螺纹标记为已关闭。 如果您的问题已解决、请将该主题标记为已解决。

    如果您有更多问题或有新问题、请将其发布为新主题、敬请告知。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我可以回答这个问题。

    VDS_OCP 用于防止非常高的电流、例如绕组中的短路或损坏的 MOSFET、这就是它只有4个电平的原因。

    SEN_OCP 将用作"正常"保护机制、因为分流电阻的热漂移不如 MOSFET 中的 RDS 漂移高。

    由于短路电流必须非常高、因此仅在 VDS_OCP 中使用 OCP 情况下的 Idrive 降低。 SEN_OCP 不具有此功能。

    我从 TI 开发人员那里得到了这个答案。

    我希望这对您有所帮助、如果您能用它来更新文档、那将非常好。

    非常感谢。