尊敬的支持团队:
我们的客户正在评估 DRV8876-Q1。
目标功能:"电流斩波模式"和"过流保护(OCP)"之间的关系
在电流斩波模式下、当超过 ITRIP 阈值时、H 桥转换为制动;
我们认为这是一种降低电机电流消耗的功能。
当超过过流阈值 IOCP 时、过流保护(OCP)会禁用 H 桥中的所有 MOSFET。
有可能会这样做。
在客户的电路设计中、关系为 ITRIP 阈值<过流阈值 IOCP。
电流斩波模式会在过流保护之前运行。
我希望微控制器在使用 IMODE 功能的"四电平4"检测过流时检测 nFAULT 引脚的低电平输出。
客户的习惯是电流斩波阈值低于过流阈值、因此电流斩波可降低电流消耗。
是否会达到过流阈值?
(检测到过流时、微控制器是否能够从 nFAULT 检测到低电平输出?)
过流保护是否可能因电流斩波模式而不起作用?
过流阈值任何产生超过 IOCP 的电流的尝试都会被电流斩波模式抑制。
是否存在无法检测到过流的可能性?
为您提供具体的数字、电机电流消耗
・如果它超过3.1A:电流斩波起作用。
・μ A 如果超过3.5A:短路检测正常工作
我想有一个这样的关系。
谢谢、此致、
由山浩明