您好!
我有一个问题、即驱动器的 nFault 持续触发、即使在 nSleep IO 上执行复位脉冲也是如此。 
黄色- nSleep
紫色-故障
我的 DRV 按以下方式连接: 
我使用了 TI 的另外2个 DRV、但这一个有所不同、因为另外2个没有出现问题。
请提供任何意见!
提前感谢您。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有一个问题、即驱动器的 nFault 持续触发、即使在 nSleep IO 上执行复位脉冲也是如此。 
黄色- nSleep
紫色-故障
我的 DRV 按以下方式连接: 
我使用了 TI 的另外2个 DRV、但这一个有所不同、因为另外2个没有出现问题。
请提供任何意见!
提前感谢您。
嘿 Avi、
好的、好的、那么该器件应该处于活动状态。
我看到 nFAULT 和 DRVOFF 的上拉电阻器显示为"103"、是103Ω 还是^10k Ω 3 = 1kΩ? 对于 nFAULT、100Ω 的上拉电阻器可能过强。 我认为它至少需要是1kΩ。 InFAULT_PD (置为低电平时 nFAULT 引脚上接地的灌电流)大于5mA,因此对于3.3V R=V/I --> 5mA 660Ω。 建议使用10kΩ 值
浏览原理图时的注意事项、
尝试更改 DRVOFF 电阻器、看看它是否能解决问题、我不清楚这会导致 nFAULT 保持低电平的原因。
鉴于您的关断状态诊断已启用、我想知道这些诊断是否导致了此故障指示。 您可以尝试将 DIAG 直接连接到 GND 以禁用关断状态诊断、从而查看这是否会使 nFAULT 问题消失。
此致、
雅各布
您好、感谢您的答复!
103 是10千欧、这是一个 SMD 电阻器代码。
今天、我已经尝试了两件不起作用的事情:
1.将 DRVOFF 直接连接到 GND。 我还注意到那里不应该有电阻器、不幸的是、这没有达到目的。
2.将 R_mode 设置为>250Kohm 以启用 PWM 模式,不幸的是我在 nFAULT 上获得了相同的输出。
我会在早上尝试将 DIAG 引脚连接到 GND、并发布我的结果!