请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV10983 主题中讨论的其他器件:, MCF8316A
大家好、
客户使用 DRV10983EVM 控制色轮电机。
电路架构和 DRV10983EVM GUI 设置如下所示:




客户测得 DRV10983的 FG 信号输出抖动(278us)远大于输入 PWM 信号的抖动(4.4us)。
测得的信号波形如下图
我可以调整其他哪些 DRV10983参数来减小 FG 信号的抖动并使电机转速更稳定?



Br、
插孔