This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983:用于电机控制的 DRV10983 EVM 问题

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10983EVM, DRV10983, MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1282912/drv10983-the-issue-of-drv10983-evm-for-motor-control

器件型号:DRV10983
主题中讨论的其他器件:MCF8316A

大家好、

客户使用 DRV10983EVM 控制色轮电机。
电路架构和 DRV10983EVM GUI 设置如下所示:


客户测得 DRV10983的 FG 信号输出抖动(278us)远大于输入 PWM 信号的抖动(4.4us)。
测得的信号波形如下图

我可以调整其他哪些 DRV10983参数来减小 FG 信号的抖动并使电机转速更稳定?

Br、

插孔