This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315EVM:使用 MCF8315AEVM GUI 连接时出现多个问题

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8315EVM, MCF8315A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1267892/mcf8315evm-multiple-issues-connecting-using-the-mcf8315aevm-gui

器件型号:MCF8315EVM
主题中讨论的其他器件: MCF8315A

不太可能使用 GUI。 我使用的是版本1.0.1。 两个主要问题:

在一个器件上、我只能通过安装程序启动 GUI。 一旦我关闭它、即使重新启动也无法重新打开。 然后只能通过重新安装来再次打开它。

值得注意的是,当运行时,它确实工作了一段时间。 我可以成功读取寄存器、但我确实有周期性的连接问题、这建议通过重新启动来解决...

我已经重新安装在第二个器件上。 此安装可以关闭然后重新打开。  左下角显示的连接状态为 Hardware Connected、但只要我尝试从寄存器读取或以任何方式与电路板进行交互、我就会收到以下错误:

重新启动不能解决问题。

如果有人能在解决一台/两台设备上的问题时提供一些帮助、想法就会空荡荡的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    将 MCF8315EVM 连接到计算机时、LED D6或 D7是否亮起?

    如果 D6亮起、请尝试在 GUI 中使用查找地址功能:

    如果这仍然无法正常工作、请检查引脚 AVDD、DVDD、VM 和 CP 处的电压。 电压应分别等于3.3V、1.5V、>4.5V 和~VM+4.7V。

    如果 D7亮起、请在此处下载 GUI: https://www.ti.com/tool/MOTORSTUDIO

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好(还有) Joshua、

    D6在电路板上点亮、D7未点亮。 "查找地址"按钮似乎没有任何作用、即使将地址更改为任意地址、例如0x2。

    我也尝试过使用新的 Motor Studio GUI、它们所做的事情与之几乎是相同的。

    对可能的故障有任何其他建议? 可能是 Windows 11的驱动程序问题?

    谢谢、
    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    只是为了确认、当尝试  使用 GUI 读取 MCF8315A 的寄存器时、您为 AVDD、DVDD、VM 和 CP 测量的值是多少?

    如果 您尝试使用 Web 版本的 GUI 会出现什么情况?

    如果您要尝试使用 Motor Studio GUI、则需要对 EVM 进行重新编程。 如果您想尝试此方法、则需要 eZ-FET 编程器、可以在我们的大多数 MSP LaunchPad 上找到该编程器。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    将此主题标记为已关闭、请告知我们您的问题是否已得到解决。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、很抱歉响应延迟。 测量了所有提到的电压、而且全都非常接近预期值。  

    Web 版本与本地版本有类似的问题、我不得不为 IT 人员访问硬件而费尽心思。

    我最终编写了一个脚本,从 teensy 4.1通过 i2c 与它通信,它工作正常。 在 GUI 或 Windows 中的某个位置似乎存在问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    我需要一些时间来研究这个问题。 我的目标是最迟在10月20日前返回给您。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定这是否相关、但我运行的是 Windows 11。 感谢您目前的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    您能否使用逻辑分析仪来捕获 EVM 上 MSP430和 MCF8315之间的 I2C 通信?  

    此致、

    约书亚