主题中讨论的其他器件: MCF8315A
不太可能使用 GUI。 我使用的是版本1.0.1。 两个主要问题:
在一个器件上、我只能通过安装程序启动 GUI。 一旦我关闭它、即使重新启动也无法重新打开。 然后只能通过重新安装来再次打开它。
值得注意的是,当运行时,它确实工作了一段时间。 我可以成功读取寄存器、但我确实有周期性的连接问题、这建议通过重新启动来解决...
我已经重新安装在第二个器件上。 此安装可以关闭然后重新打开。 左下角显示的连接状态为 Hardware Connected、但只要我尝试从寄存器读取或以任何方式与电路板进行交互、我就会收到以下错误:

重新启动不能解决问题。
如果有人能在解决一台/两台设备上的问题时提供一些帮助、想法就会空荡荡的。