主题中讨论的其他器件:, DRV8962
我在 NEMA 17步进的背面有一个分级的电路(上行、驱动器、电源)(120oz-in、2A、3.9mH、48VDC)。 我注意到、当我们通过延长相线将 PCB 与电机分离时、我们能够步进/微步进高达1500rpm。 当我们将 PCB 安装在电机的背面(以将后部磁体用于编码器)时、我们会看到我们开始失去步进并非常快地失速(在整步中效果更好、但随着我们开始降低步进速率而变得更糟)。 我们似乎遇到了一些 EMI/噪声。 您会检查哪些合适的必选项目? 更好的是、谁遇到了这种情况、您的解决方案是什么? 提前感谢,这个论坛是伟大的。
在失速之前、达到电流电平
开始接近零时、驱动器是否正在达到电流?
当衰减模式开始变化(?)时、开始产生问题
啊、我们失速了。


这是 Motor2位于外壳内部时的 STEP 引脚。 










我们的设置@256步长、0.5A、1000rpm